Alla produkter
Köpt oftast
Meest gekocht
Högst betygsatta produkter
Best beoordeelde producten
Rådgivare
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Värt att veta om du navigerar

Tidigare användes kompass, jordglob och till och med stjärnorna för navigering, idag ersätter den smarta tekniken. Moderna navigationssystem beräknar inte bara den optimala rutten mellan start och mål, utan ger användaren en mängd användbar tilläggsinformation. I vår lexikon får du reda på was för navigationsenheter och vad det gäller att se på när du köper dem.
Med modern navigation utan omvägar till målet
Navigationsenheter och navigationssystem
GPS-lokalisering: Grunden för navigation
Kriterier för att köpa navigationsenheter – vad är det som är viktigt?
Vårt praxistipp: Montera navigationsenheten korrekt i fordonet
FAQ – vanliga frågor om navigering och navigationsutrustning
Med modern navigation utan omvägar till målet
Termen navigation är kopplad till det latinska verbet navigaren, som översätter så mycket som ”ett fartyg för”. Han beskrev ursprungligen konsten att snabbt och utan omvägar föra ett fartyg till sitt mål. I dag menar vi med navigation förmågan att transportera inte bara fartyg utan även fordon och flygplan från A till B. Navigeringen omfattar i huvudsak tre saker: Fastställande av den aktuella positionen, fastställande av målet och fastställande av den idealiska rutten mellan dessa två punkter. Tidigare bläddrade man i ohanterligt kartmaterial, skogar eller använde en jordglob. Dessa tider är över länge. Modern teknik avtar navigationen och gör den ännu mer dynamisk. Navigationsenheter eller navigationssystem bestämmer inte längre bara den optimala rutten, utan ger realtidsinformation genom att informera bil-, lastbils- och motorcyklister om t.ex. aktuella köer, vägarbeten eller omdirigeringar. Dessutom varnar de när man är på väg åt fel håll och för bokstavligen föraren på rätt väg.
Navigationsenheter och navigationssystem

Navigationssystem och navigationsenheter beräknar vägen mellan två platser med positionsbestämning och inkluderar geoinformation, trafikleder, hinder och mycket mer. Koordinaterna för den aktuella vistelseorten kommer att erhållas via radio eller satellit. Dessutom har den inbyggda kartmaterialet som hjälper till att beräkna den kortaste, snabbaste eller ekonomiskt mest fördelaktiga rutten till destinationen. De flesta navigationssystem är utrustade med en display som visar vägen på en digital karta. Huvudsakligen sker navigeringen genom röstkommandon. Fördelen är att man helt och hållet kan koncentrera sig på vad som händer i trafiken eller på vägen framför sig och inte hela tiden behöver titta på skärmen. Navigationssystem med röstigenkänning gör det möjligt att med enbart röstkommando starta navigationen eller ändra inställningar.
Navigationssystem finns för olika användningsområden, det finns speciella utföranden för lastbilar, personbilar och motorcyklar, men även för cyklister och fotgängare.
Navigationsutrustning för lastbilar, personbilar och motorcyklar bygger i allmänhet på samma lokaliseringsteknik, men deras utrustning skiljer sig åt. Lastbilar är högre, bredare och tyngre än bilar, was mer komplicerad och ibland omöjlig att manövrera runt snäva kurvor, genom smala tunnlar eller genom låga körningar. Därför anger navis brohöjder och viktbegränsningar. Medan navigatorer för personbilar är mer inriktade på att fastställa den snabbaste förbindelsen mellan två platser, erbjuder navigatorer för motorcyklar möjligheten att visa kurviga, bergiga eller på annat sätt vackra turer. Bakgrunden är att motorcyklister ofta ställer andra krav på sina rutter än bilförare. Det handlar inte alltid om de mest ekonomiska, utan ofta också om den trevligare vägen. Följaktligen arbetar navigatorer för bilar och motorcyklar i regel med olika korttematerial.
I princip kan mobila och stationära navigationsenheter särskiljas. Navigationsenheter för fast montering integreras oftast i bilens musikanläggnings-fack. De tar ofta emot satellitsignaler bättre än mobila varianter, men de har fördelen av att vara mobila och kunna användas flexibelt i olika fordon.
GPS-lokalisering: Grunden för navigation
Det finns olika navigationsmetoder, men nästan alla navigationssystem bygger på GPS-teknik. GPS står för Global Positioning System och gör det möjligt att bestämma sin egen position över hela världen via satellit. Det fungerar som följer: GPS-satelliter som cirkulerar i omloppsbanan sänder permanent sin position och tid i form av kodade radiosignaler till jorden. Dessa signaler registreras av en GPS-mottagare som är inbyggd i navigationsenheten. Genom att bestämma den tid som radiovågorna behöver för att ta sig fram, fastställer mottagaren avståndet till alla mottagare vars signaler mottagaren får. Den ska härleda sin egen position. En exakt positionsbestämning är möjlig om GPS-enheten har kontakt med minst fyra satelliter. Ju fler satelliter det är, desto mer exakt kan platsen fastställas.
GPS kan inte bara användas för navigering. GPS-Tracker används till exempel främst för positionsbestämning, för att lokalisera fordon, personer eller djur. Med hjälp av den är det möjligt att hitta en stulen bil eller geocaching, en typ av skattsökning via GPS. GPS-tracker är huvudsakligen lokaliseringsutrustning och används i mindre utsträckning för resvägsplanering, till skillnad från GPS-navigationssystem. Beroende på användningsområde finns olika versioner av GPS-trackern. GPS-Tracker för personsökning är oftast mycket behändig och lätt konstruerad, så att den bekvämt kan bäras på kroppen. De har en SOS-knapp för att kunna ringa nödsamtal vid en nödsituation. Vissa Tracker är dessutom utrustad med en Geofencing-funktion, som gör det möjligt att definiera ett virtuellt område och utlösa ett larm när personen lämnar det. En sådan funktion är även praktisk för GPS-trackers för husdjursspårning. Dessa tracker måste vara små, lätta, robusta och helst vattentäta, eftersom djuret alltid måste bära trackern med sig för att spåra.

Med GPS-Tracker för fordon ställs andra krav. De bör inte vara batteridrivna, utan förses med ström från bilbatteriet, eftersom batteriet är tomt och ingen lokalisering kan förekomma. Det är bra när trackern ger möjligheten att på distans stänga av fordonets motor. Sådana funktioner är inte så användbara för cyklister. Här visar sig ett rörelselarm vara mer praktiskt: Om hjulet rörs, gör trackern det omedelbart!
Så kallade GPS-varnare kan särskiljas från GPS-trackers. De varnar för eventuella riskområden och zoner som kräver försiktig körning, till exempel skarpa kurvor eller övergångar för skolbarn. När man närmar sig ett sådant riskområde avger GPS-varnare en motsvarande signal.
Kriterier för att köpa navigationsenheter – vad är det som är viktigt?

Det finns ett stort utbud av navigeringsutrustning, och därför är det viktigt att i förväg begränsa urvalet så mycket som möjligt. Fundera över för vilket ändamål apparaten ska användas. Vandrare eller mountainbikers som vill orientera sig fritt i terräng bör till exempel välja en enhet som är avsedd för utomhusnavigering. Dessa utföranden är mycket robust konstruerade och tar inte illa upp i ett eller annat regngods eller fall. Den som framför allt reser med sin bil gör sig däremot till en navigator för bilen.
Den tekniska utrustningen för en navigatorer bör anpassas till omfattningen och de egna kraven. För bil-, motorcykel- och lastbilsförare visar sig till exempel hastighets- och körfältsassistenter vara praktiska. De hjälper till att hålla sig inom hastighetsbegränsningen och rapporterar när ett körfältsbyte är på väg. Om det finns en förbindelse till trafikradion (TMC = Traffic Message Channel), får man aktuella trafikmeddelanden i realtid och blir informerad om alternativa vägar i händelse av köer. Vissa navigationsenheter kan användas som handsfree och till exempel anslutas till telefonen via Bluetooth för att ta emot samtal. Det finns många tekniska funktioner som navigationsenheter kan vara utrustade med. Tänk på i förväg vilka ni förmodligen kommer att utnyttja på ett effektivt sätt.
När du köper en navigatorer måste du se till vilket kartmaterial som finns och på vilka villkor det kan uppdateras eller utökas. PÅ många enheter finns TAKKORT (Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein) eller till och med kartor för hela Europa installerade. Det bör i princip vara möjligt att i efterhand utrusta en navigator med kartmaterial. Eftersom trafikguidning kan ändras med tiden är det viktigt att ruttplaneringen alltid baseras på aktuellt material. Med hjälp av regelbundna uppdateringar kan du dra uppdaterade kartor till din GPS. I detta sammanhang är det praktiskt när navigationssystemet har tillgång till internet. Observera att uppdateringar kan vara avgiftsbelagda. Inte alla tillverkare erbjuder kostnadsfria uppdateringar genom att sälja sina navigationsenheter. Kartor visar inte bara resvägen utan även restauranger, hotell, bensinstationer och andra platser som kan vara av intresse för föraren (POI = Point of Interest).
En bra navigator måste vara enkel och intuitiv att använda. Se till att det finns en tillräckligt stor display med bra grafik och en användarvänlig menystyrning. Navigationssystemet bör också kunna ge språkliga instruktioner så att du kan koncentrera dig helt och hållet på trafiken. En röststyrning är fördelaktig för att göra ändringar i inställningarna bekvämt under körning. Sättet att fästa enheten spelar också en roll vid köpet. Vissa navigatorer är utrustade med sugkoppar eller fästplattor, andra klistras fast. Hållare i många olika utföranden och mycket mer hittar du i våra navigations-tillbehör.

Vårt praxistipp: Montera navigationsenheten korrekt i fordonet
Navigationsenheter som installeras i fordonet får inte försämra förarens synfält och får inte vara placerade så att de slungas när krockkudden öppnas. Idealiskt sett kan du montera navigationssystemet på instrumentpanelen, men det är även möjligt att fästa det i ett hörn av vindrutan eller i sidofönstret. Det är viktigt att ingen döda vinkeln uppstår och att navigationssystemet sitter säkert och ordentligt vid alla tillfällen.
FAQ – vanliga frågor om navigering och navigationsutrustning
Was menas med offline-navigering?
Om du använder din smartphone för navigering med app har du ofta problemet att kartor och trafikinformation bara visas när du har en anslutning till internet. Detta beror på att många appar är utformade för online-navigering. I sådana fall arkiveras inte kartmaterialet direkt på mobilen och är därför inte tillgängligt offline. Det sparar visserligen lagringskapacitet, men det kan bli dyrt, eftersom kostnaderna för mobilt internet utanför EU delvis är mycket höga och varierar från land till land. Det är praktiskt att använda appar som gör Offline-kartor tillgängliga för nedladdning, för att alltid ha tillgång till dem. Det finns nu några bra offline-navigatorer som erbjuds i app Stores.
Min navigationsenhet reagerar inte längre. Vad was?
I vissa fall hjälper det till att återställa navigationsenheten helt. Vissa navigatorer är utrustade med en återställningsknapp, andra måste hålla på/av-knappen intryckt. Håll dig helt i enlighet med tillverkarens anvisningar, eftersom det i vissa utföranden krävs ytterligare steg, till exempel att ta bort SD-kortet.