Rådgivare
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Raspberry Pi 4B: Experimentera med den populära enkortsdatorn

Många datortillverkare använder idag design för att exakt när, hur och var deras enheter ska användas. Inte med den nya Raspberry Pi 4. Utan hölje och med en mängd olika kompatibla tillägg laddar enkortsdatorn för experiment. I vår guide kan du se was som skiljer det lilla kraftpaketet från sina föregångare, och vad du kan använda det till.
Was är Raspberry Pi
Was skiljer Raspberry Pi 4B från sina föregångare?
Användningsområden för Raspberry Pi 4B
Vårt praktiska tips: Kylelement
FAQ - vanliga frågor om Raspberry Pi 4B
Was är Raspberry Pi

Raspberry Pi 4 anknyter definitivt till pionjärrollen hos de första enkortsdatorer. Utvecklingen av mindre komponenter har gjort det möjligt att från mitten av 1970-talet producera datorer till överkomliga priser för hushållen. Alla driftnödvändiga elektroniska element av den första hemdatorn som Apple i eller KIM-1 passade på en bärare, ett kretskort - enkortsdatorn var född. Under tiden har mer komplexa system trängt undan dem från bostads- och arbetsrummen.
Tack vare Raspberry Pi upplever enkortsdatorn sedan några år en andra vår, eftersom de på grund av sin relativt enkla konstruktion är ideal för datanybörjare, hobbyister och purister. Förutom nätdelen, som måste förse dem med energi, finns alla väsentliga komponenter i Single Board-datorer på ett kretskort. Till dessa hör i regel en processor, arbetsminnet, en oscillator för klockgenerering, en återställningsknapp, en ROM för program och av uppdragsberoende i/O-gränssnitt. Tack vare sin platssparande konstruktion och låg effektförbrukning kan enkortsdatorer användas i olika områden. I många inbyggda system som hushållsapparater, fordon och produktionsteknik övertar de mät-, styr- eller regleringsprocesser.
Till skillnad från enkorts dator som är byggd för ett visst ändamål är Raspberry Pis flexibelt användbar persondator, även utan "onödiga" komponenter som ett hölje. De har perifera gränssnitt, som USB- och HDMI-anslutningar, som är typiska för slutanvändaren. På så sätt kan olika inmatningsenheter som mus, tangentbord och bildskärmar anslutas till respektive Raspberry Pi utan adapter. Dessutom har deras kreditkortsstora kretskort ett GPIO-gränssnitt och en SoC från Broadcom, bestående av en motsvarande Broadcom Dual Video GPU, en processor med ARM-arkitektur och DDR-SDRAM.
Dessutom har alla modeller en plats för ett SD- eller microSD-kort, som används som startbart medium för operativsystemet. Många operativsystem med öppen källkod lämpar sig för Raspberry Pi. De flesta av dem är Linux-system, till exempel Arch Linux och CentOS. Raspberry själv avslöjar att använda sitt eget operativsystem Raspbian. Raspbian bygger på Linux-Distribution Debian och använder den lediga desktop-miljön LXDE som förinställd grafisk yta. Med SD-kort, där installationsprogrammet NOOBS (New Out of the Box Software, tyska: "Software färsk från förpackningen") är försparat, kan Raspbian enkelt installeras utan större erfarenhet.
Was skiljer Raspberry Pi 4B från sina föregångare?
Raspberry Pi 4 Model B har funnits på marknaden sedan juni 2019. Skiljer den bara ett bra år från den tidigare versionen Raspberry 3 Model B+. Tekniskt gör det nyare utförandet ändå ett stort steg, till att börja med SoC. Raspberry satsar fortfarande på ett system med quad-core från Broadcom. BCM2711 har dock en kraftfull Cortex-A72-kärna som skuggar Cortex-A53 hos den i Raspberry Pi 3+ inbyggda SoC BCM2837 med en effekt på 1,5 GHz när det gäller hastighet.
Även grafikprocessorn i den nya SoC kan mycket mer. Grafikprocessor VideoCore vi utmärker sig med 500 MHz was som gör den 25 procent snabbare än sina föregångare. Dessutom får den tillgång till ett mer aktuellt API, OpenGL ES 3.0. Tidigare fanns Raspberry Pis endast version 1.0 respektive 2.0 till förfogande, vilket gjorde att användare framför allt behövde göra avkall på rendering av 3D-grafik. Genom den nya arkitekturen ger Raspberry Pi 4 helt nya grafiskt möjligheter. Hittills har maximalt en upplösning på 1080p Full HD och 30 frames per sekund varit möjligt. Raspberry Pi 4 möjliggör däremot 60 fps och 4K UltraHD.
Det kan dock bara expanderas tack vare det utökade arbetsminnet. Raspberry Pi 4 är två nya vägar när det gäller RAM-minnet. För det första är den nya modellen upp till 4 GB RAM möjlig, fyrdubbelt så stor som föregångaren. För det andra behöver ni inte nödvändigtvis slå fast om ni klarar av mindre. Det finns nämligen Raspberry Pi i två andra versioner, med ett RAM på 1 GB eller 2 GB. Även vid samma RAM-storlek presterar LPDDR4-minnet hos Raspberry Pi 4 mer än det tidigare inbyggda LPDDR2-minnet.
För att de tydligt dragna Specs ska komma till sin rätt har perifera gränssnitt blivit obsoleta. I stället för en anslutning för en regelbunden HDMI-kabel eller mini-HDMI har Raspberry Pi 4 två mikro-HDMI-anslutningar för 4K UHD-skärmar. Vid samtidig användning kommer SBC dock endast till 30 fps. Jämnare 60 frames finns bara på en UHD-display. Två av de fyra USB 2-portarna på Pi 3 har ersatt Raspberry med USB 3.0-portar som har en betydligt högre dataöverföringshastighet. För förbättrad dataöverföring sörjer även en LAN-anslutning för Gigabit Ethernet, WLAN enligt IEEE 802.11b/g/n/AC (2,4 och 5 GHz) och stöd för Bluetooth 5.0. Tidigare modeller har antingen inte alls Bluetooth eller maximalt Bluetooth 4.2.
Användningsområden för Raspberry Pi 4B
Den ursprungliga idén bakom Raspberry Pi är inte rent kommersiell. Inspirerad av enkortsdatorerna i sina unga utvecklade just Upton 2012 den första modellen för att nå unga människor. Med hjälp av en prisvärd, mångsidig och lättillgänglig apparat bör du kunna lära dig hur datorn fungerar. Särskilt den billigaste versionen av Raspberry Pi 4 med 1 GB RAM är fortfarande perfekt som läromedel för unga tekniker.
På grund av utmärkt bakåtkompatibilitet och relativt låga anskaffningskostnader lämpar den sig dessutom för typiska användningsområden för andra moderna enkortsdatorer. Tack vare de många gränssnittsalternativen kan hobbyister ansluta Raspberry Pi 4 med t.ex. olika tillägg och sensorer, för att automatisera hushållsapparater och -uppgifter.
Den avsevärt högre prestandan jämfört med Raspberry Pi 3 öppnar nya användningsområden eller förbättrar användbarheten av Raspberry Pi inom vissa områden. Tack vare det större minnet och den högre dataöverföringshastigheten kan Raspberry Pi 4 användas effektivare än miniserver. Eftersom datorn kan mer grafiskt och har en bättre videoåtergivning, är den dessutom bättre lämpad som mediacenter eller konsol för Retro Games. Raspberry själv döljer inte att modellen är utformad som ett framsteg på PC-marknaden. Just utförandet med 4 GB RAM lämpar sig för grundläggande kontorsapplikationer, eftersom det inte går på knäna även vid flera webbläsarfönster, ett öppet dokument och musik i bakgrunden. Även möjligheten att ansluta en andra skärm är till fördel för programmet som dator.
För vissa användningsområden finns i vårt Shop-set, till exempel ett utbildnings-set och en din-Rail Set. Förutom Raspberry Pi 4b finns i den praktiska förvaringsväskan alla komponenter som är viktiga för det avsedda användningsområdet.
Bygg en egen cloudlösning med Raspberry Pi 4b
Säkerhetskopiera data och hämta dem från var som helst - i dag är det en del av vardagen. Med Raspberry Pi kan du bygga en egen Cloud-server, med vilken total självständighet från klassiska Cloud-leverantörer.
Du behöver: En Raspberry Pi Model 4B med 4GB RAM-minne, ett microSD-kort och en passande nätenhet med USB-C-kontakt.
Vårt praktiska tips: Kylelement

Höga temperaturer är skadliga för alla datorer. I extrema fall kan permanenta hårdvaruskador uppstå eller till och med brandfara råda. Många datorer hotar vid behov sin prestanda och vid överhängande överhettning drar de ner sin kraft utan förvarning. Data som inte lagras kan gå förlorade.
Raspberry har offentliggjort firmware-uppdateringen VLI, sänker drifttemperaturen för Raspberry Pi 4 genom att aktivera Active-State Power Management (ASPM). För att verkligen kunna försäkra sig om att spillvärmen inte tillsätter en enkortsdator, är det tillrådligt att använda ett kylelement (engelska: Heatsink). I vår butik hittar du lämpliga kylkroppar, som vid relativt låga kostnader effektivt bidrar till att skydda mot överhettning.
FAQ - vanliga frågor om Raspberry Pi 4B
Lönar det sig att uppgradera från en Raspberry Pi 3 till version 4?
Det spelar ingen roll vilken användning Raspberry Pi är avsedd för. Raspberry Pi 3+, inbyggd i ett inbäddat system, som fyller sitt syfte, kan fortsätta att göra det. Ansträngning för ut- och inbyggnad är en prestandaökning i det här fallet inte nödvändigtvis värd. Detsamma gäller Raspberry Pi som ett inlärningsprojekt. Grundläggande datorkunskaper kan även förmedlas med en äldre modell. Den som ännu inte har någon Raspberry Pi eller använder den dagligen aktivt, till exempel som multimediacenter eller dator, bör definitivt få tag i det betydligt bättre Raspberry Pi 4.
Är Raspberry Pi 4 kompatibel med Windows?
Många användare av Raspberry Pis har länge velat använda Windows. Med Windows RT har det funnits i flera år en version av operativsystemet från Microsoft, som är lämpad för enheter med ARM-arkitektur. 1 GB RAM i Raspberry Pis räckte dock inte för en fullständig skrivbordsversion, bortsett från mycket påkostad workarounds. Endast en utspäckad version som var anpassad till sakernas Internet var kompatibel. Med det förstorade arbetsminnet hos Raspberry Pi 4 talar inget emot ett Windows-alternativ till Linux-system, åtminstone vad gäller maskinvara. Microsoft skulle dock enligt Raspberry-grundarna behöva investera mycket arbete just för att exempelvis optimera Windows 10 för Raspberry Pi. Microsoft verkar inte ha någon större sannolikhet för att detta projekt kommer att kunna genomföras inom överskådlig tid.